This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:电流限制

Guru**** 2927940 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01, TPS562212, TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205303/tps62a01-current-limit

器件型号:TPS62A01
主题中讨论的其他器件: TPS562212TLV62565

大家好、

有一些问题。 您可以支持吗?

1.器件如何在过流期间运行?

2.根据数据表,I_HS (OC)和  I_LS (OC)有不同的热压。 您能解释一下这些阈值为什么不同吗? 过流事件的高侧或低侧应该注意哪个阈值?

3.是否有应用手册可以了解电流限制的工作原理?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Noriyuki:

    感谢您与我们联系

    RONGJIN YANG 说:
    1. 设备在过电流期间如何运行?

    RONGJIN YANG 说:
    2. 根据数据表、I_HS (OC)和  I_LS (OC)具有不同的热阻。 您能解释一下这些阈值为什么不同吗? 过流时、高侧或低侧应该注意哪个阈值?

    我在数据表中看到 HS 和 LS 的过流限值典型值为1.8A。 如果两个值不同、请考虑 HS FET 限制。

    RONGJIN YANG 说:
    3. 是否有任何应用手册可用于了解当前限制的运行方式?

    查看问题1的答案。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫海德丁

    在值不同的情况下,请考虑 HS FET 限制。

    他们应使用1.3A 的 HS FET 最小值、对吧?

    是否有说明 Hicupp 模式如何运行的应用手册或培训视频?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 高桥

    他们应该使用1.3A 的 HS FET 最小值,对吗?

    是的、回答正确。

    是否有说明 Hicupp 模式如何运行的应用手册或培训视频?

    在过多负载条件或者短路条件下、电感器电流达到阈值 ILIM、高侧 MOSFET 被关闭并且低侧 MOSFET 被打开来在一个自适应关闭时间内斜降电感器电流。 当此开关电流限制触发32次时、器件会停止开关以保护输出。 在经过典型的100 µs 延迟时间后、器件会自动启动新的启动。 这名称为断续短路保护。  

    我希望这可以回答您的问题。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。

    一般而言、它们应在何时使用  LS FET 限值?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我找到了下面的博客。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/dc-dc-converter-datasheets-current-limit-part-one

    与此代码相同、它们似乎需要使用较低的值、即 TPS62A01的 HS 电流限制。 是这样吗?

    然后、为了计算器件将进入打嗝模式的感知电流、 可以使用以下公式吗?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 高桥

    一般来说,他们什么时候应该使用  LS FET 限值?

    使用该值并不重要、它是 LS FET 的最大电流限值、如果通过 LS FET 的电流大于指定限值、则会关闭。

    对此进行编码,似乎他们需要使用较低的值,即 TPS62A01的 HS 电流限制。 这是否正确?

    是的、您可以使用 HS FET 电流限制的最小值、即1.3A

    然后,为了计算器件将进入断续模式的感知电流, 是否可以使用以下公式?

    是的、您可以使用此公式、但确保它是达到断续模式所需的 IOUT 最小值。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moheddin、

    请让我再次确认一下我的理解、因为这令人困惑。

    在断续模式下、上限阈值和下限阈值是否可以定义为连接的阈值?

    和是否 也可以在附加的公式中使用高侧峰值电流限制和低侧谷值电流限制?

    e2e.ti.com/.../definition.pptx

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 高桥典之

    在打嗝模式下,可将上限阈值和下限阈值定义为附加的阈值吗?

    上限阈值是数据表中定义的最大 HS FET 电流限制、在您的情况下、根据公式、它为 I PEAK。 电流下限有所不同、我来以这样的方式向您解释一下、在高侧 FET 开启期间、能量存储在电感器中、一旦达到最大电流、高侧 FET 关闭、低侧 FET 开启。 在这种情况下、存储在电感器中的能量会放电。 当存储的所有能量放电完毕后、高侧 FET 再次导通、并重复此过程。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moheddin、

     

    谢谢。 我详细介绍了谷值电感器电流限制。 请让我确认一下我的理解。 这是令人困惑的。

    峰值电感器电流限制和谷值电感器电流限制如下面的链接所示。 是这样吗?

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-valley-current-limit

    查看 TPS562212等其他器件数据表、峰值电感器电流限制和谷值电感器电流限制的作用似乎如下所示。  TPS62A01还支持 峰值电感器电流限制和谷值电感器电流限制。 是这样吗?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 高桥典之

    峰值电感器电流限制和谷值电感器电流限制如下面的链接所示。 是这样吗?

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-valley-current-limit

    [/报价]

    是的、峰值电流限制和谷值电流限制的工作方式不同。 它取决于器件的控制拓扑。

    例如、TLV62565与 自适应导通时间电流控制搭配使用、后者可检测谷值电流限制、从而使高侧 FET 导通。

    请参阅数据表中的第9页- 采用 SOT-23 5引脚封装的 TLV6256x 1.5A 高效降压转换器数据表(修订版 D)(TI.com)

    但 TPS62A01与 自适应关断时间电流控制搭配使用、后者会检测峰值电流限制、以关闭高侧 FET 并开启低侧 FET。

    请参阅数据表中的第9页- TPS62A0x 和 TPS62A0xA 采用 SOT-563封装的1A 和2A 高效同步降压转换器(修订版 B)(TI.com)

     TPS62A01也可支持 峰值电感器电流限制和谷值电感器电流限制。 这是否正确?

    不、它仅支持峰值电感器电流限制、我在之前的回复中对此进行了说明。

    我希望它现在能清楚地说明。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫海德丁

    非常感谢!

    这是最后一个问题。

     TPS62A01还支持 峰值电感器电流限制和谷值电感器电流限制。 是这样吗?

    不、它仅支持峰值电感器电流限制、我在之前的回复中对此进行了说明。

    [/报价]

    为什么  在数据表中指定谷值电感器电流限值? 似乎 无法使用谷值电感器电流限制来设计原理图、因为 TPS62A01仅支持峰值电感器电流限制。

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 高桥典之

    为什么  在数据表中指定谷值电感器电流限制? 似乎 无法使用谷值电感器电流限制来设计原理图、因为 TPS62A01仅支持峰值电感器电流限制。

    是的、TPS62A01过流保护在峰值电流限制上发挥作用。 数据表中指定的低侧 FET 谷值电流限制 仅为一般参数、用于定义低侧 FET 的最大电流限制。  

    您能给我提供更多关于机会 和终端设备的信息吗? 如果您不想在此处透露信息、请随时通过电子邮件与我们联系。

    如果您没有任何其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。