This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24742:TPS24742的原理图审阅

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24742, CSD16415Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208869/tps24742-schematic-review-of-tps24742

器件型号:TPS24742
主题中讨论的其他器件: CSD16415Q5

大家好、

我的客户使用 TPS24742  来实现 冗余电源。  

下图是来自客户方面的设置参数,Ilimt=9A。

客户使用了"TPS2474x Design Calculator_Rev "计算了下面示意图的参数。 但是、  当 Iload > 7A 但 Ilimt=9A 时、TPS24742会触发过流保护。 同时、当 TPS24742在 Iload >5A 下运行约5分钟时将关闭。

那么、您能帮助查看原理图以进行故障排除吗? 谢谢。

Br、

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gordon、

    感谢您联系我们。 能否共享设计计算器的 Excel 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请参阅随附文件。

    e2e.ti.com/.../1_5F00_Copy-of-TPS2474x-Design-Calculator_5F00_RevB.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CSD17575 MOSFET 器件型号是否正确? 此处输入的 SOA 数据与 CSD17575数据表根本不匹配。  

    此 Excel 计算器与原理图不匹配。 哪一个是实际的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 MOSFET 均为 CSD16415Q5。 我们设置电流限制值>快速跳变值、因为客户只需要快速跳变保护。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解你在说什么。 请详细说明。