This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:与3A 版本相同的原理图

Guru**** 2812225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209506/tps561201-same-schematic-with-3a-ver

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件: TPS563201

大家好、

由于电流限制、客户将降压转换器从 TPS563201更改为 TPS561201。 是否能够重复使用所有无源组件? 是否有替换的重新出现?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    所有无源器件都可以重复使用。 但请注意电感器饱和电流的差异:当降压转换器从 TPS563201更改为 TPS561201时、I饱和 电流下降。 如果客户对更改有任何疑问、可以发送原理图进行审查。

    BRS

    资旭