This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:低侧 FET 和断开 FET 故障

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200701/lm5121-low-side-fet-and-disconnect-fet-failing

器件型号:LM5121

您好!

我有一个问题、即低侧 FET 和断开 FET 在稳压器启动时偶尔出现短路故障。

我的电路包含标准应用原理图 LM5121、该原理图配置用于从25V-42V 电压范围升压~48V 输出电压。

通过使用逻辑电平 FET 将 UVLO 引脚拉至接地、可以启用/禁用稳压器。

使用的断开 FET 为 PXN012-60QL、开关 FET 为 ISC230N10NM6ATMA1。

此稳压器的用途是为步进电机驱动器和 PoE 开关供电、我估计在随附原理图中显示的负载电容之外还额外提供~300uF 的负载电容。

步进驱动器在上电时不会立即启动、因此输出端的负载应主要是无源的。

感谢任何帮助。

谢谢。

k

编辑:

在稳压器所在的位置添加本地相关布局。 净 VMOTOR 是输出轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您能否提供有关故障本身的更多详细信息?
    根据我的理解、当低侧 FET 和断开 FET 都关断时、从 Vin 到 GND 有一条短路径、因此电感器会饱和。 您所描述的就是这种情况吗?
    如果在器件本来应该打开的情况下没有发生切换、我会产生兴趣。

    您能否在启动期间分享输入电流/电压的波形和栅极电压、以便我可以更详细地了解具体发生了什么情况?

    您还提到在启动过程中没有有源负载、但您仍能告诉我运行过程中的输出功率要求吗?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。

    没错、该故障似乎会在启动时发生。

    从外观上来看、好像断开 FET 先发生故障、然后是低侧 FET 发生故障、一旦我启用稳压器、就会导致输入电源对地短路。

    通常情况下、我的预期电源输出为48V/6A。

    很难尝试重现此问题、因为这似乎很少发生、并且总是会导致输入电源由于主动短路而无法开启。

    另外、在调试过程中、我尝试绕过断开 FET、并在 DG 和 DS 之间添加一个100pF 的电容器。 而在输入电源打开时、LM5121会开始变热、并且在启用后不会切换。

    连接是正常运行的稳压器的断开 FET 与 DS 的栅极电压以及启用时输入为32V 的输出电压。 黄色迹线为 DG。

    故障稳压器我有一个短路断开 FET、但低侧 FET 仍然正常。

    稳压器本身会变得很热、并且不进行开关。

    UVLO 接地短路、DG 始终等于输入电压。

    希望这对您有所帮助。

    k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    感谢您提供更多详细信息。
    我检查了 FET 和电感器的额定值、但在正常运行期间 FET 似乎没有超过任何最大额定值、而且电感器不应达到饱和。

    同样有趣的是、故障仅偶尔发生。
    如何描述损坏的稳压器、它也可能与和 ESD 问题有关。
    在连接电路板时、是否存在器件已损坏的可能性、或者在进行测试系列的过程中是否发生了故障?

    我还将就该案例与其他团队成员取得联系、以获得更多见解。
    我将在本周结束前向您提供最新情况。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢你的帮助。

    我还有一些可能有用的进一步信息。

    当输入电压较高~40V 时、该问题更为常见。

    在拾取和放置过程中、我必须将 RB068MM100替换为另一个额定等效的肖特基二极管、称为 DS210W。 (链接了数据表)。

    我发现 PoE 开关存在供电问题、它正被插入到另一个无源低电压(~17V) PoE 注入器端口。 但我本想 LM5121会检测 并处理输出过流。

    我还有一个问题。 是否可以修改此设计以移除断开 FET。 我试图短路 FET 并填充100pF 电容器。 但这会立即导致 LM5121损坏。

    根据 DG 引脚数据表、我有另一组带有添加瞬态保护的修改板。 将断开 FET 替换为额定值更高、SOA 更好的 FET、并将电感器之前的反激二极管替换为额定更高的肖特基二极管。 我会告诉您该版本是否 更可靠。

    下面是在稳压器工作时测试期间的一些额外波形、其中的输入电流检测电阻替换为7m Ω、输入电压为40V。 作为进一步的测试、我还将 DS210W 替换为 RB068MM100。

    到目前为止,这一个没有失败后>10启用无负载,我将编辑我的答复,如果它失败。

    DG 引脚启动:

    DS 引脚完全启动:

    放大了浪涌限制的 DS 引脚:

    启动时的输出电压:

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    感谢您提供更多信息。
    我将转交详细情况,并在明天之前向你提供最新情况。

    我不确定是否可以简单地将断开 FET 短接。 但我也会获得有关该问题的反馈。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    我仍在等待有关此问题的反馈。
    请在下周早些时候为我提供更多时间来与您联系。

    非常感谢您的耐心。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    我对这种情况有一些新的见解。

    1:断开 FET 的旁路:
     使用从 DG 到 DS 的电容断开 FET 失败的可能原因可能来自驱动器、该驱动器无法支持人为增加 GS 电容。 这意味着 FET 变得过慢。
    理论上应该可以绕过 FET、但您必须特别注意 DS 引脚、因为直接在该引脚上使用 Vin 信号可能会导致误差。 因此、可能需要在 DS 引脚上增加一个额外的电阻器。

    2:低侧 FET 保持闭合/导通:
    为了确保低侧 FET 不会意外保持闭合状态、在 FET 周围添加一个额外的下拉电阻器(例如10k Ω)是一种常见的方法、从 LO 到 GND。 这样、如果 LO 引脚上没有信号、FET 就不会保持靠近。

    3:输出端电压较低:
    您提到过、LM5121输出处可能注入了17V 的较低电压。
    如果实际上是这种情况、当升压的输出 被低于 Vin 电源的电压下拉时、可能会导致浪涌电流较大。
    断开引脚可能是由于该过流而断开的。

    目前、我建议保持使用较大的检测电阻、因为它似乎可以解决该问题、并检查一些测量值、以了解是否真正由于17V 注入器端口而产生高浪涌电流。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的全力帮助。

    在此期间、我做了一些额外的测试、而设备持续了更长的时间。 但最终还是失败了。

    但我现在已经确定了一个可能的原因。 测试时的测量值。 我的器件在仅连接 LM5121负载的情况下处于隔离状态。

    但是、还有另一个 电容非常高的电机驱动器、应 与在此测试期间断开的 LM5121并联供电。

    我开始尝试为电机驱动器加电。 LM5121再次失败。

    我认为、额外的输入电容可能提供比台式电源更低的电感路径、以增加通过 LM5121断开 FET 的浪涌电流、从而使其失效。  

    我会看、具有更好 SOA 断开 FET 的新版本是否可以解决这个问题。 否则、我将根据您的建议完全绕过断开 FET、并在下一个版本中在 LO 上添加10k 下拉电阻。

    此外、如果继续使用断开 FET、是否有办法可以保护 LM5121上的断开引脚? 数据表应用原理图中所述的肖特基二极管是否足以实现此目的?

    谢谢。

    k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    感谢您的更新。
    请告诉我、新版本是否可以解决此问题。

    我不确定是否有巧妙的方法来保护断开 FET。
    我能想到的另一个想法是进一步增加软启动时间。
    这样一来、电流浪涌被限制更长时间、直到大输出电容被充电。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    增加软启动引脚上的电容器是否也会增加断开 FET 的软启动时间?

    数据表似乎提示、它仅在器件开始切换后影响误差放大器的增益。

    谢谢。

    k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    是的、软启动主要影响启动期间的占空比、并且应该保护器件免受大浪涌电流的影响。
    但正如您前面提到的、我不确定这是否会对断开 FET 产生积极影响。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请回答以下问题以重新打开该主题帖。

    否则、请随意单击"已解决"按钮。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    新版本已经发布、但我尚未 对其进行长期测试。

    到目前为止、经过几次使能后、升级后的断开 FET 未发生故障。 即使在输入电容和高达42V 的输入电压中添加了电机驱动器的电容、并且 PoE 输出端具有负载。

    如果此故障再次发生、我将按照数据表中所示切断 DS 布线并将一个500k 焊接地、以便绕过断开 FET、因为我在此板中使用上游热插拔控制器来实现这一点。

    再次感谢您的全力帮助。

    k