This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:审阅原理图

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209442/lm3478-review-schematic-diagram

器件型号:LM3478

团队成员:

客户拥有一款采用 TI LM3478的产品、输入为4-17V、输出为5V/0.3A。

目前存在一个问题、即当输入功率在低频下波动时、电感器 L2会产生噪声。 电源波形波动、如下图所示。

请帮助我了解是否有任何改进建议。 谢谢你。

目前采取的措施如下:

1:添加电容到前端和更改 LC 电路不起作用。

2:取消电阻器 R297和 R99、并使 MOS 不起作用。 如果仅连接一个电感器、它也会产生噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您使用 E2E 论坛

    我假设补偿是不正常的。

    您能否尝试使用网络分析器来测量环路稳定性?

    您是如何在 COMP 引脚上定义补偿参数和元件的?

    此致、

     斯特凡