This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:带扩频与不带扩频的噪声之间的差异

Guru**** 2924070 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202766/lm51561h-q1-the-noise-difference-between-with-spectrum-spread-and-without-it

器件型号:LM51561H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156LM5156-Q1

您好 TI 团队

有无扩频时的噪声级别是多少(以 dB 为单位)? 


我们正在开发板 wtih 频谱展频、但无法启用频谱展频模式。


此致、

田中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我无法为展频的噪声水平降低提供绝对值、因为 EMI 在很大程度上取决于设计、所选的元件和布局。

    如果您的设计面临不良 EMI 性能、我会遵循 EMI 设计指南、并在器件未通过 EMI 测试的频率范围内进行优化。
    如果您有其他问题或需要进行具体的设计审查、请告诉我。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niklas

    感谢您的回答。

    我们将使用 LM51561HQPWPRQ1。

    还可以不给我精确的数字,但仍然很难得到价?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka、

    是的、有一份应用手册比较了使用和不使用 LM5156展频时的 EMI 性能。
    https://www.ti.com/lit/an/snva974a/snva974a.pdf

    在图3.3中、您可以看到一个测量结果、显示此应用中的展频可将噪声降低约10dB。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka、

    希望 提供的应用手册有用。
    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有任何其他问题、 只需 回答下面的问题、即可重新打开该主题。

    否则、请随意单击"已解决"按钮。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Niklas 

    经确认、脉冲跳跃操作实际上是由测量执行的。 在相同条件下的仿真中、没有出现脉冲跳跃运行。 是因为仿真中未重现的条件问题、还是 SPICE 模型一开始就没有该功能?

    我使用 ANSYS 仿真器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka、

    LM5156的 PSpice for TI 模型未能仿真物理器件的所有特性。
    您可在模型内的注释中看到可仿真哪些特征:

    频率抖动和热行为不是由 PSpice 模型模拟的。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niklas

    谢谢您告诉我。

    您的意思是 TI 没有此器件的仿真模型功能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题。

    您能给我发送应用手册的链接吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka、

    没错、我们没有此器件的抖动功能的仿真模型。

    PSpice for TI 的仿真模型可从产品页面下载:
     https://www.ti.com/product/LM5156#design-tools-simulation
    未加密的 LM5156-Q1 PSpice 瞬态模型

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niklas

    感谢您的支持。

    你能给我发送以下图片的原始文件吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正如 Niklas 提到过的、所有 TI PSPICE 文件都可以通过以下链接下载: https://www.ti.com/product/LM5156#design-tools-simulation

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka、

    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请回答以下问题以重新打开该主题帖。

    否则、请随意单击"已解决"按钮。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯