This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204362/lm5176-lm5176

器件型号:LM5176

您好!

我们必须在启用断续模式的情况下使 IC 在 CCM 下工作、如果我们从 MODE 引脚到接地端连接90.9k Ω 电阻器、而不是在数据表中建议的93.1k Ω 电阻器、这是否正常?

以断续模式运行时、MODE 引脚上建议的电压是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradnya、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    90.9k Ω 的电阻仍应充分满足启用器件的断续模式、因此我认为此电阻器不存在问题。
    作为电压建议、我建议保持在数据表给出的范围内、同时为上限和下限留出100mV 或200mV 的安全裕度。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradnya、

    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请回答以下问题以重新打开该主题帖。

    否则、请随意单击"已解决"按钮。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯