This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:MC34063输入输出短路问题

Guru**** 1895605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194541/mc34063a-mc34063-input-output-short-issue

部件号:MC34063A

我们有一个问题、那就是 MC34063 PIN2与引脚1短接。 我们使用它将24V 直流电转换为5V 直流电。当我们使用环境温度25ºC 将负载增加到100mA 时、MC34063将被打破。

该电路的目的是确保

-Vin 标称值28V

-输出电压5V

-最大输出电流300mA

-防篡改最大80ºC

本电路即为下一个电路:

请帮帮我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eider:

    感谢您使用 E2E 论坛、您的原理图看起来或似乎没有问题、引脚1和2短路意味着内部 BJT 中断。 您可以发送一些波形和布局吗? 这可能是布局问题。 请以 pdf 格式向我发送布局的图片、如果可能、还请发送 Vin、Vout、IL 的波形以及从 R1流入的电流。

    谢谢!  

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    输出电压:

                 -最大值:5.24V

                 最小值:5.21V

                 -RMS:5.21V

    输入电压:

                 -最大值:31.2V

                 最小值:31V

                 -RMS:31.1V

     

    I-R1:

                 -MAX:17mA

                 -min:11.1mA

                 -RMS:14.1mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eider:

    数据表图11中的元件参数是在 VI`=24V、IOUT=500nA 的条件下计算得出的。
    您似乎已经复制了该文件。
    根据您的要求、您需要按照数据表9.2.3.2详细设计过程中所述重新计算所有元件。
    我非常确信需要相应地更改检测电阻的值。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的答复。

    数据表显示为25V 500mA。 是的、您是对的、我们已复制0.33欧姆值。

    我们的电路中有3个470uF 电容器。

    最大标称电流为50mA。

    我们已经看到500mA 初始峰值。

    我们通过在 Vin 之前放置两个100Ohm 电阻将其降低到50mA。

    但是、正如您所指示的、我们似乎可以使用 RSC 电阻器来限制该电流。

    哪一个是正确的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eider:

    感谢您发送额外信息。
    就像 Harry 提到的那样、MC3x063A 数据表中有一个部分用于计算 RSC 电阻。

    对于500mA 的最大输出电流、相应的 RSC 电阻器将为0.5欧姆。

    但是、我仍然不确定内部 BJT 一开始为什么会损坏、因为它也应该能够承受500mA 的输出电流。
    您是否知道测试过程中的任何时间点的输入电压是否超过40V?

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    感谢您的回复!

    我们可以确保输入电压不会超过31V、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    那么这应该不是过压问题。
    我建议使用上面计算的较大检测电阻运行测试、并检查问题是否仍然发生。

    您是否能够使用多个器件重新创建此短暂事件行为、还是只有一个损坏的 IC?

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    调整后的设计不会出现此问题。 但是、使用第一个设计后、我们可以随时重现问题。

    我们想了解正在发生的事情。

    布局

    原理图:

    当 Iout 高于200mA 时、将出现短路问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新和布局概述。

    我很高兴听到对设计的修改修复了这个问题。

    我将再对设计和器件本身进行一次分析、以找出误差的初始来源。
    请给我时间,直到 下周开始,给你一个详细的答复。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eider:

    我重新了解了您的设计和数据表。
    我仍然无法给出器件损坏时感应电阻器较小的绝对原因。

    它可能与原理图中的其他元件有关。
    例如、如果较小的检测电阻允许较高的浪涌电流、则电感器也需要能够处理较强的电流。 如果电感器额定值仅针对200mA 的最大负载计算、则该器件可能会达到饱和状态、导致损坏内部开关的电流更强。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eider:

    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请回答以下问题以重新打开该主题帖。

    否则、请随意单击"已解决"按钮。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯