Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS650861
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-TPS650861
希望您能记住我以及我们很久以前在上面的聊天中讨论过的问题。
在最后一条消息中、我曾提到我们将使用 TI 建议的更改来构建一个新的 PCB、并 对其进行测试并提供反馈。
最后、我们使用 TI 建议的更改构建 PCB 并对其进行了测试。 但遗憾的是、 当我们导通电路板时、PMIC 仍处于电源故障状态。 照常、我们继续调试导致此 PMIC 发生电源故障的问题。 以下是我们在情况1和情况2中的观察结果、
情况1:
1) 1) 我们验证了输入和输出电源轨、发现 VSYS=12V、LDO3P3=3V3、LDO5P0 =5V0、Vref =1V2和 V5ANA = 5V0。
2) 2)然后、我们开始调试 Buck1-6、VTT 和 LDOA1-A3、发现 PMIC 处于电源故障状态。

3) 3)我们还想检查卷盘中的 IC 是否有任何故障、为了测试此情况、我们使用了 TI BOOSTXL-TPS650861评估板| TI.com。由此、我们可以提供 CTL1至6个输入来启动 PMIC 序列、并检查预编程 PMIC IC TPS65086401RSKT 的相应电源轨。 根据我们的设计、我们只需要为 CTL 引脚(CTL1、CTL6和 CTL4具有相同的顺序或序列)提供3个输入
4) 4)我们提供 CTL1时、发现相关电源轨已启动、没有任何电源故障且 GPO1已开启
5) 5)当我们提供 CTL6时 、发现相关电源轨已启动、没有任何电源故障、并且 GPO2和 GPO3 已开启(但根据序列、只有 GPO3应该开启 )
6) 6) 当我们提供 CTL4时 、发现 PMIC 进入了电源故障状态、因此我们刚刚移除了 CTL4、以查看 PMIC 是否 从电源故障中恢复、是的。
摘要:使用评估板进行测试时、卷盘上全新的 PMIC IC TPS65086401RSKT 出现电源故障。 为了确认此行为、我们移除了新构建电路板上的输入 CTL4、发现 尽管与 CTL4相关的电源轨未启动、PMIC 仍能够从电源故障中恢复。
情形2:
在案例历史记录中 、我们得出结论:如果未为未使用的引脚(LDOA1、LDOA2、LDOA3、SWA1、SWB1和 SWB2)提供所需的电容、那么我们可以使用具有器件号 TPS65086100的定制 OTP 编程 PMIC 并禁用这些 引脚。 我们尝试了这个方法、下面是观察结果、
1) 1)我们将定制 OTP 编程到空白 PMIC IC TPS65086100中、并在新构建板上将其替换为预编程的 IC、以缓解 上述情况1问题。
2) 2)用 OTP IC 替换 IC 并上电后、 最初似乎所有的电源轨都在工作、但在我们进行下电上电时、我们看到 PMIC 进入了电源故障状态。
Buck1:无电源故障的1V8

Buck1:具有电源故障的1V8

3) 3)提供大约10分钟的时间间隔后、当我们打开电路板时、看到 PMIC 正常工作、没有任何电源故障。 保持了很长时间、然后再次进入电源故障状态。
总结:我们在这里面临的问题是、每次我们对 OTP 烧烤 PMIC 进行下电上电时、我们都需要提供大约10分钟左右的延迟。 有时它可能更多。 因此,情况2也不能帮助我们解决情况1所面临的问题。 我们看到 PMIC 的行为存在一些不一致。
该 电路板构建用于客户交付、因此我们到目前为止尚未交付任何硬件、并且正在努力解决此 PMIC 相关问题。 因此、 我请您支持我们解决 此 问题、因为事实证明它是一个关键 问题并阻止我们向客户交付产品。
PMIC 原理图已经 发货。
旧案例详细信息: TPS650864:对用于为 Xilinx ZU3供电的 PMIC 行为进行故障排除。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
桑迪普