This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750的 USB-IF 测试 ID

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201357/tps25750-usb-if-test-id-for-tps25750

器件型号:TPS25750

您好!

我在数据表中找不到 TPS25750的 USB-IF 测试 ID。 此芯片是否有测试 ID?

谢谢、此致、

法比安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    此内容可在 USB-IF 产品页面上找到。 TID 如下:

    TPS25750S:4580

    TPS25750D:4579

    此致、

     布兰登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您发送编修。

    此致、

    法比安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我还有一个问题:

    根据数据表、IC 符合 USB PD 3.0规范。 它是否也符合 PD 3.1规范修订版1.3? 您能告诉我电源的两个规格之间的区别吗?

    谢谢。此致、

    法比安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    很抱歉推迟答复,布兰登目前正在请军假。

    TPS25750仅符合 PD 3.0规范、如果您要根据 PD3.1对 TPS25750进行合规性测试、它将不符合规范。 PD3.1包括几个新功能、包括 EPR、并对 TPS25750不符合的某些规范进行了更改。 您可以在以下链接中找到 PD3.1规格的具体更改: https://usb.org/document-library/usb-power-delivery 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林