This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070PWR 最大 BW 运行-无需功率因数校正

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208884/ucc28070-ucc28070pwr-max-bw-operating---power-factor-correction-not-required

器件型号:UCC28070

您好!

我 主要想将 UCC28070PWR 用作可能具有最大带宽的升压转换器。

我需要将具有良好 PF 的现有 PFC 电路转换为"坚实的岩石"稳压输出/ p (相同的电压电平)、在这种情况下、它不需要功率因数校正。

它需要响应负载瞬态、并避免由低 BW 引起的电压骤降。

您能建议需要进行哪些更改吗?

VIN=180VAC-264VAC。

VOUT = 380Vdc。

Po = 2kW

谢谢。

诺曼