This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:温度阈值容差

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206829/bq51003-temperature-threshold-tolerances

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:CD74HC4067

大家好、

您能否更详细地解释一下如何在内部补偿内部电阻 R2 (RTS)变化?

客户期望 R2提供多大的容差?

https://www.ti.com/product/CD74HC4067?keyMatch=CD74HC4067SM96&tisearch=search-everything&usecase=OPN

Br、

斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

     

     

    ·海
    Unknown 说:
    客户希望 R2具有什么样的容差?
    R2的值、20k +/-2.0k、请参阅电气规格表中的 R-TS。
    您能否更详细地解释内部电阻器 R2 (RTS)变化是如何得到内部补偿的?
    请告诉我有关这个问题的更多信息、它是否是您要寻求的宽容? " ">www.ti.com/.../CD74HC4067 CD74HC4067、5V 16:1、1通道模拟多路复用器--这一部分是设计的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    客户希望计算温度阈值的总体容差。

     RTS = 20±2千欧时、它们是否必须被视为正常分布还是均匀分布?

    我链接的 e2e 主题还谈到了 R2容差的内部补偿。  这到底是什么意思?

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

      

     

     
    ·海 抱歉混淆、但 CD74HC4067的链接显示为产品页面、而不是 E2E 主题。
    我链接的 e2e 线程也谈到了 R2容差的内部补偿。 这到底意味着什么?
    分配将是正常的。
    在 RTS = 20±2千欧的情况下,他们必须被视为正常分布还是均匀分布?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    很抱歉发送了错误的链接。 这是我在演示文稿结尾部分

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588352/bq51003-bq51003-temperature-monitoring-tolerance

    在本主题中、您写道:"...内部电阻 R2 (RTS)、此值的变化被内部补偿。"

    您能解释一下它到底是什么意思吗? 在计算阈值容差时是否可以忽略 R2容差?

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

          

    ·海 内部补偿是指 R2配置、R2 (RTS)值的变化将随电阻器(Vcold /Vhot)分压器网络值的变化而跟踪。 网络电阻器和 R2电阻器具有类似的变化。 偏置电压(V-TS)将同时为 Vcold /Vhot 和 NTC 电压网络供电、电压变化也将被跟踪。 如果您还有其他问题、请通过电子邮件与我联系。