This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:带 TPS3840DLxx-Q1的分压器

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840-Q1, TPS3840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208524/tps3840-q1-voltage-divider-with-tps3840dlxx-q1

器件型号:TPS3840-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3840

您好、团队成员:

 

我尝试使用应用手册(SNVA865)来计算分压器电阻。 但是、我的计算表明、使用 TPS3840-Q1的漏极开路类型时存在问题。 (TPS3840DL:VPOR=950mV、TPS3840PL:VPOR=300mV)。 应用手册中的示例是在 VPOR=300mV 的情况下计算得出的、因此当使用 VPOR=950mV 时、最小电阻和最大电阻之间的公式似乎不匹配。 是否无法在以下情况下使用 TPS3840DL?

 

示例:

 VBAT_max = 42V、  VBAT_min = 4.2V、  VD = 0.3V

 R1 = 100k Ω、R2 =??

 VDD_max = 10V >= R2 /(R1+R2)*(VBAT_max–VD)

   -->  R2 <= 31.55k Ω

 VPOR = 950mV <= R2 /(R1+R2)*(VBAT_MIN -VPOR VD)

   -->  R2 >= 32.20k Ω

 

谢谢。

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sam、

    请参考应用手册 SLVA450来优化监控器上的电阻分压器。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva450b/slva450b.pdf?ts = 1679448873102&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    应用手册(SLVA450)没有 VBAT 最大值和最小值指南。

    我的问题是、TPS3840DL16-Q1 (与 VPOR=300mV 的 TPS3840PL-Q1不同)是否可以支持 VBAT 最大值(42V)和最小值(4.2V)。 请您确认一下吗?

    谢谢。

    李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是的、TPS3840的 DL 版本能够支持您的应用。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    很高兴听到 DL 版本可支持 VBAT 最大值(42V)和最小值(4.2V)。

     当最大值(42V)和最小值(4.2V)使用 r1=100k Ω 时、您是否可以建议 R2的范围(或电阻)?

    仅供参考-之前应用说明#有一个拼写错误。 我实际上是指 SNVA864 (在汽车类宽输入电压应用中实现低 IQ 电压监控)。

    谢谢。

    李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您使用的 tps3840的阈值电压是多少?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我正在考虑在 VBAT = 6.9V 时阈值为1.6V (TPS3840DL16-Q1)。

    此致、

    李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    Vthreshold = 6.9V => Vdiv_out=1.6V 和 Vthreshold_min = 4.2V => VPOR=950mV 和 Vthreshold_max = 42V => Vddmax

    140k = R1、41K = R2  

    6.9V = 1.56V

    42V = 9.51V

    4.2V = 0.951V

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse。

    此致、

    李灿森