This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:用于 SLA 或 LiFePO4电池的设置选项

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24610, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201139/bq25731-setup-options-for-use-with-sla-or-lifepo4-batteries

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:BQ24650BQ24610

您好!

我们使用 BQ25731构建了一个电路板 、该电路板在搭配锂离子电池组使用时运行良好。  EVM 就是这样设置的。  我们想要修改此设计以使用12V 密封铅酸电池(电池电压为2.1V)或一组串联 LiFePO4电池(电池电压为3.2V)、但我们不清楚如何最好地实现所需的更改。

网站专门说明了这是可行的 、我们已经看到了  用于支持 LiFePO4的其他充电器文档、例如适用于 BQ24650的 SLUA565和 适用于 BQ24610的 SLUA992中的 SLA。

这些是具有简单 STAT 引脚的非常简单的充电器。

我们如何修改硬件并设置固件以支持不同的电池电压?

我们目前假设:
修改将 CELL_BATPRESZ 从 VDDA 向下馈入 GND 的分压器。
充电电压的寄存器。  我们假设我们将铅酸电池和4S LiFePO4电池组的电压设置为12.6V、将5S 电池组的电压设置为16.8V。
然后、我们需要在固件中设置充电电压和充电电流以拨入该电压并也修改终止电压。

是否有我们可以参考的相关示例?

感谢您的专业知识、让我们安全地做到这一点。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    遗憾的是、我们没有任何具体的示例来做到这一点、但您的高层次思维过程是正确的-您需要更改充电电压+调节充电曲线。 由于您的系统中应该有一个 MCU、因此您可以修改充电曲线(根据需要调节电流和电压)以适合您的电池化学成分。

    总结:

    1.您需要调整充电曲线。 但是、这可以通过更改 IC 的充电电压和充电电流轻松实现。
    2.我还推荐使用一个高精度 ADC 来实时监控电池电压、从而帮助调节充电曲线。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    您是否确信可以通过设置充电电压和充电电流来更改充电曲线? "怎么了?

    谢谢

    马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    电池充电就是改变 充电电压和充电电流。 一旦 MCU 能够灵活调整充电电压和充电电流、它就可以完全控制终端应用系统。  您可完全控制。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    好的、我明白了、但我期望 BQ25731能够为我完成这项工作。 我不想控制 MCU 的电荷和电压、我们需要卸载。  我能帮您解决吗、BQ25731不能对  Li-Fe-PO4电池执行这种操作了吗?

    此致

    马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    您需要一个独立的充电器、它可以通过电阻器设置充电电压和电流。 BQ25731是一款数字充电器。 它旨在连接主机控制器或 MCU。 我想您明白了这一点。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、明白了。