主题中讨论的其他器件:BQ24650、 BQ24610、
您好!
我们使用 BQ25731构建了一个电路板 、该电路板在搭配锂离子电池组使用时运行良好。 EVM 就是这样设置的。 我们想要修改此设计以使用12V 密封铅酸电池(电池电压为2.1V)或一组串联 LiFePO4电池(电池电压为3.2V)、但我们不清楚如何最好地实现所需的更改。
网站专门说明了这是可行的 、我们已经看到了 用于支持 LiFePO4的其他充电器文档、例如适用于 BQ24650的 SLUA565和 适用于 BQ24610的 SLUA992中的 SLA。
这些是具有简单 STAT 引脚的非常简单的充电器。
我们如何修改硬件并设置固件以支持不同的电池电压?
我们目前假设:
修改将 CELL_BATPRESZ 从 VDDA 向下馈入 GND 的分压器。
充电电压的寄存器。 我们假设我们将铅酸电池和4S LiFePO4电池组的电压设置为12.6V、将5S 电池组的电压设置为16.8V。
然后、我们需要在固件中设置充电电压和充电电流以拨入该电压并也修改终止电压。
是否有我们可以参考的相关示例?
感谢您的专业知识、让我们安全地做到这一点。