This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFCLLCSREVM034:消除效率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020, PFCLLCSREVM034, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203338/pfcllcsrevm034-to-imrove-efficiency

器件型号:PFCLLCSREVM034
主题中讨论的其他器件:UCC256403、UCC25640EVM-020、

大家好、

现在、客户可以 使用  PFCLLCSREVM034和 UCC25640EVM-020来评估 UCC256403 。

通过 PFCLLCSREVM034、10%负载时的效率约为80%、高于 UCC25640EVM-020 

您能提供有关在 PFCLLCSREVM034上提高效率的提示吗?

此致、

肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    您 可以增大突发模式阈值 以降低10%负载时的开关损耗。 这应该会进一步提高效率。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    您是否具有以下指导原则 :哪个选项最适合设置由 R1和 R2设置的 BMTL/BMTH (=选项1、2、3、4、6)和 BMTH 值?  我的客户正在更改 BMTL 和 BMMH 值、以便更长地维持 BUST 模式。

    我学习了 UCC256403的基本原理、可以理解 BMTL 和 BMTH 用于胸围模式进入和退出阈值。 但我在触摸 LLC  电路方面没有太多经验、

    此致、

    肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    您可以增大 BMTL 阈值 以延长突发关闭周期。 但是、这会增加输出电压的纹波、因为控制器在较长的时间内不进行切换。 此外、您应该确保升压自举电容器电压不会降至其阈值限值以下、因为它需要频繁开关才能重新充电。  

    使用设计计算器查找 LL/SS 引脚电阻器 值。

    此致

    马尼坎塔