This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:使用评估板为外部电池充电

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, BQ25731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209398/tps25750evm-charging-external-battery-with-eval-board

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25731

在 tps25750evm 用户指南的第4页中、它指出要连接外部电池、必须移除 J5、必须移除二极管 D2和 D3或将其短路。 我完成了此操作、连接的电池没有指示它正在通过 USB-C 端口充电。 我认为它的作用是拉电流而不是灌电流、但我通过 GUI 工具将25750配置为仅用作灌电流。

如何使用此评估板为外部电池充电、以及使用此评估板充电的电池大小是否有任何限制?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    您将需要直接写入 BQ25731寄存器、来配置 BQ 器件为电池充电。

    请参阅 此处的主题、其中有用户尝试使用 TPS25750EVM。

    据我所知、此 EVM 不用于对电池进行充电。 如果您正在寻找用于电池充电的 PD 控制器+ BQ 解决方案、我建议查看此 参考设计。

    此致。