This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:图6-12. 低电平复位电压与复位电流间的关系@ VDD = 1.38V

Guru**** 2602015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209161/tps3850-q1-figure-6-12-low-level-reset-voltage-vs-reset-current-vdd-1-38v

器件型号:TPS3850-Q1

专家、您好!

我有 TPS3850-Q1的请求。

您是否提供电压与 Ireset @ VDD = 1.38V 的测量数据、如 图6-12所示。 低电平复位电压与复位电流?
我了解 VDD = 1.38V 超出了建议的工作条件、但我们想了解此信息作为设计参考。

我们想要确认  VOL 是否会超过0.2V @ VDD = 1.38V 且在 IRESET=0.38mA 条件下。
如果您无法提供任何测量数据、您能否从 IC 设计的角度为该点提供评论?
当然,我们不需要保证您的意见,我们将您的意见作为参考。

我期待收到您的回复。

谢谢、此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    由于所需信息的性质、我将关闭此主题并通过电子邮件与您联系。

    此致、