This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LMR33620CRNX

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209176/lmr33620-lmr33620crnx

器件型号:LMR33620

我们希望使用具有28V 电源的 LMR33620、并获取26V 的输出电压。 该器件规定的最大输出电压为24V、该限值是否出于散热方面的考虑?

在需要26V 电压的情况下、电流将被限制在小于500mA。

对于此器件、这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您与我们联系。 我咨询了该器件的专家、提出24Vout 建议的主要原因是该器件在高达24Vout 的条件下进行了广泛验证。 26V 输出电压似乎可行、但请详细试验您的26V 输出电压应用。  

    请注意、还有最短关断时间限制、即85ns。  如果在2.1MHz 处切换 IC、则实际频率可能会高达2.4MHz。 在2.4MHz 下、保证的最大占空比仅为80%、但您需要大约93%的占空比才能从28Vin 产生26Vout。  要获得26V 输出电压、您需要将开关频率降至800kHz 以下、对于此器件、这意味着您应该选择400kHz 版本。    

    希望这一点得到澄清、祝您在项目中一切顺利。

    友好