This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:PMID 端子的过流保护

Guru**** 2797715 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208909/bq25895-overcurrent-protection-for-pmid-terminal

器件型号:BQ25895

大家好、

您能在下面询问我们的客户吗?

我们目前正在使用 BQ25895RTWR 设计便携式移动电源。

向其他器件充电电流由 BQ25895RTWR 的 PMID 提供、但我们想知道 PMID 的过流限制。

我知道根据数据表、当连接到 PMID 引脚的电容器为40uF 时、PMID 可以输出的最大电流为2.4A、当电容器为60uF 时、最大电流为3.1A。

问题1:是否可以将该2.4A 或3.1A 值解读为 PMID 引脚输出电流的限制?

问题2:目前我们的电路有47uF 电容连接到 PMID 引脚。 在该电路中、如果 PMID 引脚由于某种原因短路、将从 PMID 引脚流出的最大近似短路电流是多少?

我们的内部其他电路设计人员向我解释过流保护在2.4A 时激活、但我理解这是一种误解、想知道它实际上是如何工作的。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,  

    在 BQ25895上、由于升压模式输出是 PMID 而不是 VBUS、没有过流保护功能。 仅当触发升压过压保护或触发其中一个电池保护时、才会退出升压模式。  

    客户系统应使用外部保护电路以确保 PMID 电流消耗不高于升压模式最大值3.1A。   

    [quote userid="432284" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208909/bq25895-overcurrent-protection-for-pmid-terminal 是否可以将此2.4A 或3.1A 值解释为 PMID 引脚输出电流的限值?

    如果客户在升压操作中需要最大3.1A 的电流、TI 建议他们在 PMID 处使用60uF 的电容。  

    [quote userid="432284" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208909/bq25895-overcurrent-protection-for-pmid-terminal 目前我们的电路有47uF 连接到 PMID 引脚。 在该电路中、如果 PMID 引脚由于某种原因短路、将从 PMID 引脚流出的最大近似短路电流是多少?

    您可以澄清一下您的问题吗? 由于 PMID 对地短路引起的升压故障而导致禁用升压模式之前、PMID 上的负载等多个因素将决定有多少电流流过。  

    此致、

    加勒特