This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:充电时视频断开

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200615/tps65987d-video-disconnects-when-charging

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB1146TUSB1064

您好!

我将 TUSB1064用于 UFP、将 TUSB1146用于 DFP、并在它们之间连接 DP 通道。 两个端口上都有一个 TPS65978D、两者都配置为 DRP。

我可以通过 Android 设备获取视频,但当外部电源提供给系统时,将桶形检测输入应用到 UFP PD 控制器,我丢失了视频,只充电。 如果我删除"启动切换至供电方"选项、我只能获得视频而无法充电。

谢谢。

欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    您是否可以发送您使用的.pjt 文件?

    您能否提供您看到的行为的 PD 日志?

    您正在使用哪个 GUI 版本?

    您使用的是 DH、DJ 还是 DK? (查看芯片)

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    我最终能够使用此 pjt 文件施加外部电源、从而获得充电和视频输出。

    我使用的是 TPS65987DDHRSHR

    我现在遇到的唯一问题是、当施加外部电源并且将桶形检测输入施加到 PD 控制器时。 USB 在重新协商之前断开几秒钟。

    谢谢。

    欧文

    e2e.ti.com/.../TPS65987D_5F00_Rev_5F00_J.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    第3.1节描述您的系统吗?

    https://www.ti.com/lit/an/slvae65/slvae65.pdf?ts = 1677715552939&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987D

    您是否清除了电池电量耗尽标志、还是 PD 控制器自动切换?

    您能提供您的系统的方框图吗?

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的3.1与我的情况非常相似。 我通过从 VBUS 电源轨向 PPHV1灌入5V 电压来进入电池电量耗尽模式。 通过手机3V3、1V2和5V 为我的系统供电。 当我施加外部电源时、有一个电压监控器、它会在外部电压等于或高于设定阈值时向桶形检测输入输出高电平。 清除电池电量耗尽标志并从灌电流切换到拉电流。 这是在 USB 断开大约2-3秒时发生的情况。 我已经确定了我的所有电源轨的范围、并且它们在这个角色交换期间都保持正常。 我在 BP_NoWait 中针对 ADCIN1、R1=10k、R2=100k 配置了 PD 控制器。 我将通过私人消息分享该方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我接受了请求。  

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    USB 在重新协商之前断开了几秒钟。

    当您提到 USB 已断开连接时、您是指 PD 合约还是 USB 数据? 您能否提供发生此事件时系统的 PD 日志?

    我确定了所有电源轨的范围,这些电源轨在角色交换期间都保持正常。

    您能否检查 pdlog、以查看是否是 PRswap 以及 PD 是否复位?

    Chris 您好吗?

    我没有即时建议。 我遇到的一个问题是 PR 交换会导致 PD 控制器软复位或 PD 合约重新登记、从而重置数据连接。 我需要更深入地了解这一特定事件。 我没有看到任何明显的东西从方框图中突出显示出来。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 USB 数据。

    PD 控制器进行硬复位、之后还进行软复位。

    我已经附加了 PD 日志。 该器件最初采用自供电模式、然后应用外部电源。

    e2e.ti.com/.../PD-Logs-3_2D00_10_2D00_2023.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    PD 控制器硬复位将复位数据通信。 请给我时间看看这件事、我将在本周晚些时候与您联系。 这可能是有关如何实现桶形插孔连接事件的问题。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。 期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我们仍在研究桶形插孔事件。 它可能会导致 PD 合约复位、我们会在它复位时尝试确定条件。 您可以通过 totalphase PD 日志文件发送吗? 我们可以从完整的日志中获取更多信息。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你

    e2e.ti.com/.../PD-Logs-External-Power-Applied-3_2D00_10_2D00_2023.zip