This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690-Q1:TPS92690PWPR/NOPB 引脚具有铃声效果

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205167/tps92690-q1-tps92690pwpr-nopb-is-pin-has-ringingeffect

器件型号:TPS92690-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92690

您好!  

我们发现 TPS92690PWPR/NOPB 引脚具有铃声效果、希望降低。

并想知道其原因是什么?

  

设计特色:

输入电压16.8V

输出电压40V

F=402kHz

RT=105k

PWM = 3kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS92690上有 NOPB 引脚。  我假设这是器件上的 IS 引脚、它是升压配置的开关节点。  您看到的是稳压器在非连续模式下运行。  这种情况下、当 FET 导通时、电流将在电感器中充电、当 FET 关断时、开关节点会变为高电平、直到二极管导通并将 电流放电到输出端。  当电流达到零时、您将看到这种振铃。  这是升压开关节点在非连续模式运行中执行此操作的正常情况。  振铃与开关节点的电感和寄生电容有关、如果它不会引起问题、则不会采取任何措施。

    谢谢 Tuan