This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:TPS51116是否可以应用于异步降压?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208961/tps51116-can-tps51116-be-applied-to-asynchronous-buck

器件型号:TPS51116

BU 团队、您好、

TPS51116是否可以用作异步降压转换器?  在下图中、我是说使用二极管来代替 M2。 谢谢。

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    我建议客户根据其规格、首先使用 此处位于 "设计与开发"部分下的 PSpice 或 TINA 模型、然后在"设计工具与仿真"部分下进行仿真。 对于功率二极管、额定反向电压必须至少比开关节点处的最大电压高2V。  二极管的正向压降应较小、以实现更高的效率、并且峰值电流额定值必须大于最大输出电流加上峰峰值电感器电流的一半。  

    需要考虑的事项:在 此处的数据表中、在第17页和第18页、DRVH 和 DRVL 都提供反馈、这些反馈可能会受到此变化的影响、因为您将断开 DRVL 与 M2以及放置在那里的二极管的连接、这也可能会产生额外的噪声。 另外、对其进行更改可能会影响 LL、即用于 RDS 电流检测的电流检测比较器输入。 这就是为什么我建议客户首先使用前面引用的 PSpice 或 TINA 模型在规格方面进行仿真、然后使用从这些结果驱动的数据来进行测试。

    谢谢。
    字段