This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064A

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208477/ucc28064a-ucc28064a

器件型号:UCC28064A

您好、   

PFC 输入级运行良好、但正在寻找降低三次电流谐波的方法。   

基波电流为3.0A、三次谐波为150mA。   我的标准要求限制160mA。   

在此电路通过时、我想再留一点裕度来确保认证测试顺利进行。   

功率因数为0.99。

总电流谐波为6.6%

VAC = 115VAC

输入电流= 3.1Ae2e.ti.com/.../PFC-Stage.pdf

Fline = 400Hz。  

此致、  

斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    请给我一两天时间、看看您提供的内容、看看我是否可以提出建议。 您能告诉我1次和3次谐波的频率是多少吗?

    谢谢!

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:   

    一次谐波(基本)为400Hz。  三次谐波为1200Hz。   

    此致、  

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stuart。  我现在看到了:)

    在设计航空电子设备的 PFC 时、最重要的一点是尽可能减小交叉失真(即在过零期间缺少或处于平坦状态)。 这可以通过最大限度减小放置在电桥后面的电容(C4 + C5 + C6)来实现、因为这会向电路添加非线性。 如果需要、其中一些电容器可以并联到 C10和 C11。

    降低输出纹波对增大输出电容(C7/C8/C9)的影响以保持纹波较小也很重要。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:   

    感谢您提供的信息。  我的问题得到了解决。   

    此致、  

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴这帮了 Stuart。 我将关闭该主题。