This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:SPICEn´t 在负分流器配置下不起作用。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205016/ref5050-spice-model-don-t-work-when-in-negative-shunt-configuration

器件型号:REF5050

尊敬的技术支持:

我仿真了一个 与 TI 电压基准设计文档中所述的电路类似的电路、该电路用于分流配置中连接的负电压。 但是、TINA TI 不会​​在输出中正确显示相应的值。 ´m 直流分析->计算节点电压时、我可以得到1.77V 的输出、而不是5V。
我认为那个 SPICE 模型不是为此类 配置开发的。
有人可以查看 SPICE 模型来对分流器配置建模吗?

此致、
莱昂纳多·库尼亚

e2e.ti.com/.../slim174a tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo

    我将仿真电路、并在星期一与您联系。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo  

    它在 TINA 中不起作用。 我将要求团队进行更正。  

    您可以在 PSPICE 模型中仿真分流器行为。  e2e.ti.com/.../REF5050_5F00_PSPICE_5F00_AIO.zip 

    此致  

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Trailokya

    感谢您的反馈! 好的、但是...如果我可以使用 TINA 进行测试、我会很高兴。

    此致、
    莱昂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leonardo  

    请参阅下面的电路。 它适用于5V 分流器。  

    e2e.ti.com/.../REF50-Shunt.TSC

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Trailokya

    我现在不在我的笔记本电脑、因为我出差过、但我一回来、就会测试您上传的电路。

    此致、
    莱昂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Trailokya

    是的、您的电路在正分流配置下工作! 但我使用负分流器配置连接了此型号的 REF5050、  输出电压 为 - 1.77V。 所以、问题仍然存在。


    此致、

    莱昂纳



     

    多 e2e.ti.com/.../REF5050-Negative-Shunt-Configuration.TSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leonardo  

    请给我们一些时间进行更新。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leonardo  

    当 GND 获得-ve 电压时、模型中的 GND 电流存在一些收敛问题。 如果 GND 在<=电流的情况下运行、6mA 没有获得足够的电流。 我相信使用 VIN =-11、这样可以很好地进行计算。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Traiolokya

    通过此测试、我了解模型可以工作、尽管它超出了 数据表所述的输入电压范围限制。
    为了我的目的,问题解决了!
    非常感谢!!!

    此致、
    莱昂纳