This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981-N:我正在使用 LP2981AIM5-2.5/NOPB Ic、现在它可以解决

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2981, TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209146/lp2981-n-i-am-using-lp2981aim5-2-5-nopb-ic-from-lp2981-n-and-now-it-will-obsolute

器件型号:LP2981-N
主题中讨论的其他器件:LP2981TPS7A24

您好!

我在 PDN 20221011001.3的其中一个器件中找到 、TI 建议为 LP2981AIM5-2.5/NOPB 使用一个替代 TPS7A2425DBVR、但该值不是引脚对引脚匹配。

根据我的研究、对于  TPS7A2425DBVR 的固定输出、我们可以使用建议的 IC 作为替代方案、因为对于固定输出、引脚是匹配的。

请进行深入研究、让我知道我是否可以使用替代方案、它是否是符合 现有方案的功能部分。

请尽快答复。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharad、

    TPS7A2425DBVR 与 LP2981AIM5-2.5/NOPB 是 P2P、因为它们都是固定器件。 在我所能看到的每一个方面、TPS7A24都比 LP2981在功能上更好、因此它是一个很好的直接替代产品。  

    此致、

    尼克