This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:用于 Agilex 内核电源

Guru**** 2584225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209150/tps53681-for-agilex-core-power

器件型号:TPS53681

大家好、

我正在考虑将这款控制器用于 Intel Agilex 的核心电源。

这是不是通过4相、12V 输入生成0.8V/110A 输出的最佳控制器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:  

    是的、这是一个很好的选择、与四个 CSD95490功率级配对使用。

    此致!
    瑞安