请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2412 大家好、
客户想知道此器件是否用于3.3V 系统。 由于需要290uA 的充电时间、输出电压将延迟。 如果存在这样的平台,是否可以用 C(BYP)进行调整? 谢谢你。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Praveen:
客户使用了 SIRA60DP、三个并联、CISS 总共22950pF。