This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:3.3V 应用中的 TPS2412

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207760/tps2412-tps2412-in-3-3v-application

器件型号:TPS2412

大家好、

客户想知道此器件是否用于3.3V 系统。 由于需要290uA 的充电时间、输出电压将延迟。 如果存在这样的平台,是否可以用 C(BYP)进行调整? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的联系。 让我明天回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    该控制器驱动的 MOSFET 的总栅极电容(Ciss)是多少? 客户希望 FET 的开启速度有多快?

    MOSFET 导通时、FET 的体二极管导通。 因此、在 FET 导通之前、输出电压将上升到"输入二极管压降"电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    客户使用了 SIRA60DP、三个并联、CISS 总共22950pF。

    www.vishay.com/.../sira60dp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    TPS2412将能够 在1ms 内导通3个 SIRA60DP FET。 在这1ms 期间、FET 的体二极管会导通、这种情况应该没问题。 客户对1ms 体二极管导通是否有任何问题?