This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:用于设备模式

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207257/tps2546-use-in-device-mode

器件型号:TPS2546

大家好!

我正在考虑使用 TPS2546在基于 Jacinto 6处理器的设计中管理 USB 3.0充电端口。 该 USB 端口主要用于主机模式、但有时我们需要它处于设备模式。

思路是将 USB_DRVBUS 连接到 TPS2546 EN 引脚、以仅在器件模式下启用 DE 电源开关。 遗憾的是、我在 EN=0时检测到、不仅电源开关关闭、而且数据信号开关也关闭、这种情况与将 USB 置于器件模式是相矛盾的、因为我需要数据线。

自:

  • 我将唯一使用的 TSP2546模式是 SDP 和 CDP
  • 我怀疑数据线路开关的用途仅是在不同的 DCP 分频器模式之间切换

我的问题是:通过执行以下任一选项、可以在外部旁路 TPS2546数据线开关吗、这样数据线就可以在器件模式下使用(EN=0)?

提前感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据器件的方框图、我认为您建议的更改(两者)理论上应该可行、因为您尝试绕过数据线路开关。 但我认为顶部的一个(在 DM/DP_OUT、D+/D-与主机控制器之间无连接)在这里可能是一个更好的选择。 我建议您测试 8.4.3和 8.4.4 (系统电源状态、CTL1~3设置、ILIM_HI 设置)中的修改条件、并查看修改是否抑制了任何其他功能。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    非常感谢您的答复。

    根据方框图、我们得出了相同的结论。 不幸的是,我 需要你的一方是一个更深刻的反应。 我在制造设计之前不需要知道这种设置是否可行。 您是否有可能在内部重复检查、以 确认此设置是否存在  潜在问题的风险?

    提前感谢您。 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的建议应该没有问题。

    此致