This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:I2C 寄存器复位。

Guru**** 2518820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209214/bq25731-i2c-registers-resetting

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: EV2400

我正在尝试使用 BQ25731EVM 测试充电时间、但我遇到了充电电流重置回默认256mA 而不是保持设置的值的问题。

 

这每2.5-3分钟发生一次(我只是通过秒表获得粗略的时间估计)、无论我将其限制在多大的充电电流、0.5A、1A、2A 等。

 

该模块不会发烫、因此我很确定它不是一个发热问题。

 

我使用与 EV2400配合使用的 Battery Management Studio 来控制寄存器、但对寄存器的写入无法在需要的位置停留足够长的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    "充电器包含一个看门狗计时器、可在充电器未接收到写入操作时终止充电
    ChargeVoltage ()或写入 ChargeCurrent ()命令在175s 内(默认值和通过
    WDTMR_ADJ)的链接。 当看门狗超时发生时,除 ChargeCurrent ()外的所有寄存器值都保持不变
    重置为256 mA。 写入 ChargeVoltage ()或写入 ChargeCurrent ()命令必须重新发送以复位看门狗
    计时器。 也可以通过写入 WDTMR_ADJ = 00b 来禁用看门狗计时器或更新新的看门狗计时器值
    重置安全装置定时器。"

    此致、