This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:放电期间的 IBAT ADC

Guru**** 2539530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209316/bq25672-ibat-adc-during-discharge

器件型号:BQ25672

我目前正在测试 BQ25672。 我能够启动 ADC 并读取转换后的通道。 但是、通道 IBAT (reg 0x33)在电池放电时始终报告零、它确实会在电池充电时报告正确的值(随 IBUS)。 数据表中的寄存器说明表明、两种充电模式下的电流都应该作为放电提供。 什么地方出错了? 是否仅在 OTG 模式下提供放电读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allard:

    REG0x14[5]必须设置为1,这样 ADC 才能在未处于 OTG 模式时报告 IBAT 放电。  此外、对于 ADC IBAT、ADC 运行平均值不能正确工作。

    此致、

    杰夫