This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5108:是否可以将自举式半桥驱动器与外部电源配合使用、而不是使用自举电容?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, UCC21220, LM5108, UCC27288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209149/lm5108-can-bootstrap-intended-half-bridge-drivers-be-used-with-an-external-power-supply-rather-than-bootstrap-capacitor

器件型号:LM5108
主题中讨论的其他器件:UCC27282UCC21220UCC27288

我正在寻找一种半桥驱动器、以半桥布置来控制一对 MOSFET。 这不是电机驱动或常规用途、因为电桥的驱动频率可以从直流到20kHz。 在这样的频率范围内、不可能使用自举电容器、因为高 MOS 实际上可以无限期地保持活动状态。

我想知道、被设计成依赖于一个自举电容器的驱动器和一个外部或者内部自举二极管(诸如 LM5108或者 UCC27282)是否可与一个外部电源一起使用来实现直流操作、 或者它是否与组件的内部电路不兼容? 我认为这不应该是一个问题、因为自举电路是无源的(二极管+电容)、但可能有一些内部安全措施或限制阻止了这一点? 我过去使用过 UCC21220、但不需要高电压隔离、也不需要隔离式低侧。

一般来说,如果有自举芯片能够处理这一问题,我该如何识别它们?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您与我们联系! 听起来您需要实施电荷泵电路、以帮助使引导电容器保持充电状态。 TI 提供了一篇技术文章、可帮助说明实施电荷泵的过程: 链接。我不知道有任何与使用内部自举二极管相关的内部机制会阻止使用电荷泵。 您需要确保正向电压额定值和二极管关断时间符合系统要求。

    UCC27288 是一款额定值类似的半桥驱动器、没有内部自举二极管。 如果您希望更灵活地选择引导二极管、UCC27288应该会帮助实现此目的。

    如果您对实现电荷泵有任何疑问、或有关于任何器件的任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    亚历克斯·韦弗