请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14020-Q1 尊敬的:
1.首先、CE 测试失败、然后客户按照数据表添加缓冲器电路、添加带有续流二极管的 RC、请参考图片"板"。
2. CE 测试通过(请参考图片"CE 测试结果"),但重新测试失败,客户添加了 Zerro 电感和 DM 电感遵循图片"Zerro 电感"。
3.如果在图中添加 R9以改善重新测试、您能否告诉我它是否能正常工作? 如果它起作用、您能否给我一个指定值 R9k?Ω
4.此外、您能否帮助我提供一些关于"Zerro 电感/DM 电感/缓冲电路 RC/R9"的建议? 改进 EMC RE 测试的规格值。