This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:RE 测试中的 EMC 问题失败

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209130/lmr14020-q1-emc-problem-failed-in-re-test

器件型号:LMR14020-Q1

尊敬的:

1.首先、CE 测试失败、然后客户按照数据表添加缓冲器电路、添加带有续流二极管的 RC、请参考图片"板"。
2. CE 测试通过(请参考图片"CE 测试结果"),但重新测试失败,客户添加了 Zerro 电感和 DM 电感遵循图片"Zerro 电感"。

3.如果在图中添加 R9以改善重新测试、您能否告诉我它是否能正常工作? 如果它起作用、您能否给我一个指定值 R9k?Ω

4.此外、您能否帮助我提供一些关于"Zerro 电感/DM 电感/缓冲电路 RC/R9"的建议? 改进 EMC RE 测试的规格值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    快速问题是、整个系统是否未进行任何金属屏蔽? 产品外壳是塑料还是金属?  通常、RE 测试接近场、在不 屏蔽的情况下、低频率很难通过