This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:100V 时可保护直流链路的电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208200/lm5050-1-voltage-proof-the-dc-link-at-100v

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: DRV8353

他的团队、  

您能为以下请求提供帮助吗?

我们在现有的控制器卡中在电源连接和中间电路之间具有 BLDC 输出级

一个将 LM5050-1用作 FET 控制器的理想二极管。 到目前为止、控制器卡的额定电压为24V。

 

现在、我们要将电源电压提高到48V 标称值。 允许的输入电压范围可能高达60V。

 

BLDC 电机的制动会导致直流链路中的电压升高。 因此、我们需要在100V 时对直流链路进行电压保护。

该操作由桥式驱动器 DRV8353完成。 遗憾的是、我没有在 TI 找到适合高达100V 电压的理想二极管控制器。

是否可以通过对 LM5050-1进行布线将持续电压稳定性提高到100V?

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    LM5050-1可承受高达100V 的瞬态电压。 由于 BLDC 电机制动仅适用于瞬态持续时间、因此您可以考虑将 LM5050-1用于此应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:  

    我想他们要求耐受连续100V 的电压。

    我将让客户评论瞬态100V 是否满足他们的要求。  

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我收到了客户的反馈:

    此应用为伺服驱动器、其中使用了 BLDC 控制器。
    根据移动的质量和摩擦力、超过75V 的电压瞬变可能在直流链路上持续几秒钟。
    该事件可在一分钟内发生多次。

    你认为这会起作用吗?

    谢谢  

    1月


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    目前、使用 LM5050-1、我们无法保证100V DC 工作电压。  

    我会建议客户使用以下电路来增加 LM5050-1的工作电压范围。