This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:使用变压器和运算放大器的隔离电路

Guru**** 2392845 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209097/tl494-isolated-circuit-using-transformer-and-op-amp

器件型号:TL494

我正在开发一个直流/直流降压转换器、使用变压器来隔离初级和次级 GND

我知道近似的电路配置、但不知道如何设置 TL494的引脚1和2 / 15和16来实现恒压和恒流输出

如果直流/直流转换器在不考虑绝缘情况下进行配置、则可以按照数据表中所述在运算放大器两端使用短特性的典型应用进行配置、但我想知道 MOSFET 是否应更改开关电平以使次级电压恒定。

我想知道如何连接运算放大器两端以实现恒定电压和恒定电流输出、以及开关打开/关闭时占空比如何变化。

我们想要的输出是12V 30A 360W 输出(24V 输入)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您已经看过下图典型应用的情况。 控制环路输出(引脚3)确定 MOSFET 是开启还是关闭。 当输出电压得到调节时、电压放大器 输出更高的电压以驱动 PWM;当电流高于电流基准时、电流放大器输出更高的电压并接管环路、从而获得恒定电流控制。

    希望这对您有所帮助。