This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:最大输出电流

Guru**** 2392215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1, LM62460, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209285/lm61495-q1-maximum-output-current

器件型号:LM61495-Q1
主题中讨论的其他器件: LM62460LM61495

团队、您好!

我想知道 LM61495-Q1在2.2MHz 工作频率下的最大输出电流是多少。 数据表中的数字显示了不同的结果。 在第一个数字中、似乎是6A、但在第二个数字中、似乎可以实现。

Br、  

马蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    9-4展示了其热性能是在2.1Mhz 下工作的 LM62460热降额的演示,图9-3展示了在400kHz 下工作的 LM61495热降额。

    效率曲线针对 LM61495。 如果以2.1Mhz 运行 LM61495、则在环境温度高于95°C 时将获得相同的降额曲线。  

    谢谢