This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:可针对更高充电电流进行 IC 更换或添加

Guru**** 2522440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24640, BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208125/bq24616-possible-ic-replacements-or-additions-for-more-charging-current

器件型号:BQ24616
主题中讨论的其他器件:BQ24650BQ24640

我们正在计划将 BQ2461x IC 用于我们现有的充电器项目。 我们想知道一些与该 IC 相关的知识。 我们需要的 IC 功能非常相似、可以用30A 峰值电流为6节电池组充电。 您对此有什么解决方案吗? 如果没有这样的 IC、您的终端是否有任何建议、以便我们可以实现此目的?

我们还有一些问题需要澄清:
 1.我们需要提供正常(30Ah 时为0.5C)和快速充电(30Ah 时为1C)选项。 因此、是否可以在打开充电器之前更改用户设置的电阻值以向用户提供此功能?
 如果 ISET1的值在充电过程中从15A 电流动态变化到30A、反之亦然、会发生什么情况?

2.对于使用 CC/CV 充电为 NMC/LFP 电池充电,我们是否可以通过电流控制开关模式电源实现这一点?
电流控制型 SMPS 是否可称为 CC/CV 充电器? 如果没有、是否有任何 IC 用作 CC/CV 控制器并可与 SMPS 配对
使其能够用作 CC/CV 充电器、并遵循锂离子电池充电器应用的电流/电压曲线? 我们希望在
在我们的项目中找到这样的 IC。

此 IC 也可用于为超级电容器 提供12V 或24V 充电。

是否可以向该 IC 添加电池平衡器功能、或者是否需要在外部添加该功能、而该功能不能与所述 IC 结合使用

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的产品系列中没有可支持30A、6s 的充电器。  免责声明:我以前没有测试过此设置、如果您在达到稳定之前禁用了除一个充电器之外的所有充电器、则可以使用并联充电(一节电池对应多个充电器 IC)。 同样、我之前也没有对此进行测试、因此必须在应用中验证实现。

    BQ24650的额定充电电流最大为10A、我们对此提供支持。

    1.在如此高的电流下对 ISET 引脚的任何更改都需要以渐进的方式进行、从而防止并尽可能减少较大的瞬变。 但是、BQ2461x 无论如何不支持超过10A 的充电电流。

    2.我不建议使用开关模式电源创建 CC/CV 充电器。 您将必须实现预充电、终止、输入电流限制、温度监控、电池检测、 因此、在离散模拟环境中这样的问题将比它的价值大得多。

    3.请查看 BQ24640、它同样受10A 限制。

    4.请就相关的电池平衡器发送 E2E、他们团队的人员会为您提供帮助。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我向 BQ24616的引脚19和21的 IC 输出添加 MOSFET 驱动器、然后通过外部驱动器而不是 IC 本身提供电流路径、该怎么办? 通过额外并联 MOSFET 并使用额定电流为我计划实现的任何电流的外部驱动器、这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这可能可行、但我尚未测试此组合、并且我们无法支持此操作、因为这不是产品的预期用途。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔