This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:BQ25883无法充电

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ25883EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208082/bq25883-bq25883-can-not-charge

器件型号:BQ25883

您好

使用 BQ25883的客户设计中、它们使用两节锂电池作为 BAT 的输入、并使用 USB Type C 作为 VBUS 的输入。

当仅使用18650时、VSYS 具有正常输出、且 I2C 功能是正常的。  当仅插入到 USB 时、VSYS 几乎没有输出。

尝试遵循 BQ25883EVM 手册中的充电设置也无法通过 USB 充电。

请帮助检查原理图。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能否记录  发生该行为时的 I2C 扫描(启用 ADC)? STAT 引脚的功能是什么? 发生这种情况时、您能否捕获输入电压、SW 电压、SYS 和 BAT 的波形? 发生这种情况时、您是否能够捕获 REGN、TS、STAT 和 PG 的波形?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    感谢您的答复。

    下图显示了 I2C 的状态、第一步是插入 USB 之前的状态、第二步是插入 USB 之后的状态。

    下图显示了将 STAT 引脚插入 USB 模块之前和之后的波形、

    下图显示了插入 USB 之前和插入 USB 时 VBUS 引脚的波形

    下图显示了 SW 引脚在插入 USB 之前和插入瞬间的波形

    下图显示了 SYS 引脚插入 USB 引脚之前和之后的波形

    下图显示了 BAT 引脚在插入 USB 之前和插入时的波形

    下图显示了 REGN 引脚插入 USB 之前以及插入瞬间的波形

    下图显示了 TS 引脚插入 USB 之前和插入时的波形

    下图显示了 PG 引脚插入 USB 之前和插入瞬间的波形

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    通过 PG REGN/引脚变为高电平、REG0x01 0xDE 指示 HIZ、以及 REGN 上显示的连续七个故障以及因此 TS、器件已进入 HIZ、因为未通过不良源鉴定。 请检查输入源的电流能力和设置。

    这可能与未连接 C 型的 CCX 线路有关。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔