This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:电池组输出端存在电压浪涌

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205666/bq24610-there-is-a-voltage-surge-at-the-output-for-battery-pack

器件型号:BQ24610

您好、TI 团队、

我们 使用 BQ24610为2节 锂离子电池充电、但遇到了一个问题、即电池组的输出端出现电压浪涌。 我们将充电 电压设置为8.4V、  空载输出、电池 组的输出将达到峰值、最大电压约为8.8V、     此时连接电池时峰值电压将达到9.2V。

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../BQ24610-SCH.pdf

电池组的输出电压波形如下:

你能给我们一些建议来解决这个问题吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法理解您的设置。 是否要热插拔电池? 根本没有电池吗? 什么情况导致出现这一观察结果?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    非常感谢您的回复。 现在、我们 还有另一个关于快速充电过程的问题、即、恒压充电时间是否可以改变? 如果需要、我们如何更改它?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CV 收尾时间是从 VFB SENSE 引脚分压器顶部到电池组的电阻(PCB 布线、电池连接器、电池组保护器 FET、电池内部阻抗等)的函数。 它也是所选终止电流的函数。 提高终止电流并降低阻抗将缩短恒压周期。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔