请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552882 您好!
如下图所示、对于 TPS552882、数据表中未定义引脚之间的一些间距。
您能向我们提供以下规格吗? 谢谢!

杰夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
下面是一个示例、红圈0.125mm 表示引脚10和引脚25 (芯片中心)之间的引脚间距。
引脚10和9间距为0.625-0.125=0.5mm。

您可以从 TI.com 下载占用空间。

此致、
布莱斯