This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:编程*。bq.fs 或*。df.fs 文件?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209237/bq28z610-r1-programming-bq-fs-or-df-fs-file

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

我们在产品中使用的是 BQ28Z610-R1电量监测计。 该产品完全按照我们的要求运行(因此也可以测量电量监测计)。

现在、我们尝试通过 I2C 直接从我们的主微控制器实现电量监测计的"系统内更新机制"。

目前我们仍在开发软件、但看起来已经非常好。 但出现了一个问题:

"Golden Image"包含"*。bq.fs"和"*。df.fs"文件。 我们应该使用哪一个、原因是什么?

此致

安德烈

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre:

    BQ。 FS 包含固件和数据闪存 DF FS 仅包含数据闪存。 例如、如果您有 BQ28Z610-R1器件、但您需要 BQ28Z610-R2、则可以将黄金映像作为 BQ。 FS 文件、它会将固件以及所有数据闪存设置从 R1更新到 R2。 DF.2 FS 在上传前、您需要确保固件版本正确。

    此致、

    怀亚特·凯勒