This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2359:此器件是否支持12V/40A?

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205370/tps2359-can-this-part-support-12v-40a

器件型号:TPS2359

大家好、

我是 Jayden。 我的客户 希望使用 TPS2359来监控双通道12V/40A 电路。 我只想检查此器件是否支持40A 电流限制? 如果没有、您是否可以推荐插座? 非常感谢。

BRS

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jayden、

    感谢您联系我们。 客户是否需要 ORing 功能? 您能否 分享一下客户方框图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    抱歉、我现在没有客户方框图、因为它是我们现场团队的新应用。 他们只是想检查它是否支持50A 电流限制、因为如 DS "12V 通道使用通常处于4 - 10 mΩ 范围内的外部检测电阻器。 "。

    我认为该器件  推荐用于支持10A-25A、对吧?

    BRS

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会回到你的身边。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    真诚地提醒您对此有任何评论吗? 谢谢。

    BRS

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    很抱歉耽误你的时间。 TPS2359可用于50A/12V 系统。 该器件具有足够的栅极下拉强度、可在任何故障期间并联关闭两(2)个 MOSFET。

    RSNS 可以降低为具有50A 的电流限制。 如果您还有任何疑问、敬请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    谢谢!

    BRS

    杰登