This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:具有 BQ25170J、BQ298215RUGR 和 BQ27427的电池充电/保护电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205114/bq25170j-battery-charging-protection-circuit-with-bq25170j-bq298215rugr-bq27427

器件型号:BQ25170J
主题中讨论的其他器件: BQ27427

我一直在设计具有附加保护功能和电量监测电路的电池充电电路。 我已将 BQ25170J 用于充电器件、将 BQ298215RUGR 用于保护器件、将 BQ27427用作电量监测计。 现在、我不太确定它们是如何组合在一起的。 首先、我想知道 BQ298215RUGR 上的 PACK+和 PACK-ON 是否是系统的连接器(负载)。 第二、我附上了我如何将3个连接在一起的图片以及每个 IC 的原理图。 最好知道此配置是否可以协同工作、如果不可以、那么有任何 TI 提供的替代产品。
提前感谢、
卢卡斯

BQ25170J:

BQ298215RUGR:

BQ27427:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我可以协助进行 BQ25170J 审核:

    1.) 输入和输出电容器应为1uF、并放置在器件附近、并与器件的引脚4具有良好的接地连接

    2.) ISET 电阻器 R15看起来像50欧姆、该电阻较低、最小建议值为375欧姆。

    3.) 将散热焊盘连接到接地平面、以提高热性能。

    4.) TS 引脚10k 电阻器看起来正常、VSET 引脚27.4k 看起来正常

    5.) /STAT 和 PG 正常、被连接至 OUT 并且在充电期间增加电池负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    THX 用于响应。 ISET 应为500欧姆。   BQ298215RUGR 将 GND 和电池负极点与分流电阻器分开、但  将 BQ25170J 连接到电池+和接地仍是正确的吗?  我是否应该为 BQ298215RUGR 相关问题开一个新的 TT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯  

    建议将 BQ298215问题发布在单独的主题中、以获得最佳答案。