This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2399工作温度查询

Guru**** 2619085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5068, LM5067, TPS2399

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207552/tps2399-operating-temperature-query

主题中讨论的其他器件:LM5068LM5067TPS2399

您好、TI 团队、

根据客户要求、我们项目的工作温度范围 是-40 °C 到105 °C。  我们在 设计中采用 TPS2399DGK 器件,其中 推荐的工作结温为85°C, 绝对最大结温为125°C。 我们是否可以继续使用额定温度相同的器件 、或者 此器件需要使用额定温度更高的类似替代器件进行更改。 请尽快回复,我们已在 Gerber 释放的末尾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    感谢您联系我们。  工作结温范围、TJ 到125 °C 为−55 ºC。 此范围符合您的要求。 您可以使用此器件。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的答复。

    建议的工作结温与绝对最大额定值-工作结温之间的差值是多少。

    为了检查器件是否满足产品要求、我们需要连接哪个工作结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    很抱歉我的错误。  该器件的建议工作结温范围为−μ V 40 °C 至85 °C。 请根据您的要求使用 LM5067或 LM5068。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我们所拥有的任何其他器件都应该具有与此器件  TPS2399兼容的尺寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    不、不在这里。 我在另一个帖子中告诉过您。