This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2399DGKR 封装兼容备选器件请求、推荐工作温度范围--55°C 至+125°C

Guru**** 2519240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2399, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209115/tps2399dgkr-footprint-compatible-alternate-part-request-with-recommned-operating-temperature-range----55-c-to-125-c

主题中讨论的其他器件:TPS2399LM5067

您好、TI 团队、

请建议此热插拔 IC TPS2399DGKR 的替代器件、该器件的工作温度范围应为 -55°C 至+125°C。 请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

     TPS2399没有尺寸兼容的替代产品。 请参阅 LM5067。