This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:查找超声波降压 DCDC

Guru**** 2815035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A, TPS62933O

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209011/tlv62130-looking-for-ultrasonic-buck-dcdc

器件型号:TLV62130
主题中讨论的其他器件:TPS61253ATPS62933O

大家好、团队

我的客户正在寻找降压直流/直流、输入电压20-25V、输出电流:2-3A、输出电压:5V

但是、由于该项目用于包含2节电池的便携式智能扬声器、因此他们更喜欢直流/直流转换器具有 超声波性能。  

超声波意味着直流/直流转换器可以在轻负载情况下进入 PFM 模式、但 PFM 频率不会降至20kHz 以下。  

我知道我们的一个升压器件 TPS61253A 具有这样的特性、我们是否有类似的降压器件?

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GW:

    我们具有 OOA (Out-of-Audio)模式的部分可支持这种功能。

    关于您的要求、可以查看支持 OOA 模式的 TPS62933O。

    谢谢。

    安德鲁