This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:使用锂聚合物(3.7V)电池时、300 mA 电流是否需要肖特基二极管

Guru**** 2583235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208766/tps61322-is-schottky-diode-needed-for-300-ma-current-while-using-li-po-3-7v-battery

器件型号:TPS61322

您好!

我正在使用 TPS613222ADBVT 将电池电压(标称值为3.2 - 4.2V/3.7V)转换为5V。 最大电流要求是300 mA。 我是否需要为此添加一个外部肖特基二极管?

是的、请建议我在选择二极管时需要考虑的所有参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是 Iout 最大值为300mA。 典型输入电流限制(峰值)为1.8A。 您无需添加额外的二极管 、因为它的标称输入电流远低于限值。