This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:不进行 D+和 D-检测的原因

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ24253, BQ24251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201432/bq24253-reason-for-not-d-and-d--detection

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件:BQ25616、、 BQ24251EVM-150BQ24251

一个客户正在考虑使用 bq25243、USB Type-C 和锂离子电池。

当 USB 和电池连接时、/EN1 PG 未置为低电平、在任何 EN1和 EN2设置中充电电流都变为约100mA。  

(RLIM = 300Ω= 1000mA、RSET = 270Ω= 833mA)

请告诉我以下用于 D+和 D-检测的两点。

①Is 有理由和改进想法?

我认为 D+和 D-的检测存在问题。

顺便说一下、电池状态为3.5V (电池电量未耗尽)、EN1和 EN2切换在插入 USB 后延迟1秒。

USB 插入和 EN1以及 EN2的②About 条件不是切换的、D+和 D-检测在电池连接和无连接时不同。  

是否高于正常运行或 D;/D-检测错误?

・未连接电池、仅连接 USB (正常)

D+引脚:USB 插入→5V (大约110ms)→持续到500mV  

D-引脚:USB 插入→在同样的时序上继续到500mV D+变为500mV  

・ 电池和 USB 均已连接(异常?)

D+引脚:USB 插入→5V (大约110ms)→500mV (大约200ms)→改为低电平  

D-引脚:USB 在同样的时序上插入→500mV D+变为500mV →改为低电平  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    这是我们进行 D+/D-次级检测时的第一个充电器。  它确实有一些错误。  但是、我没有看到/只要连接了有效的电源、PG 在没有电池的情况下就不会变为低电平。  我怀疑故障是 SDP 良好的电池、充电器在高阻抗状态下结束。 如果切换了 ENx 线路、是否可以解决该问题?  大多数客户都不使用该器件、因为 SDP 和 CDP 无电电池以电流限制= 100mA 结束。  在没有电池的情况下、PG 根据下表、我预计/PWM = LOW、输入电流限制= 100mA 和45分钟计时器:

    无论检测错误是什么、修复方法是在 D+/D-完成后切换 ENx。   

    我建议您的客户迁移到 BQ25616。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的回复。

    客户已在 D+/D-完成后切换 ENx。 (D+/D-完成→1秒→切换 ENx  )

    我们希望在 切换 ENx 后增大充电电流、但不要改变100mA。

    ・是否还有另一个问题?

    ・您会告诉我有关错误的详细信息吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    根据切换、应允许根据 ILIM 电阻器设置500mA 电流或设置 ILIM。  

    要清除、切换意味着至少有 ENx 线路需要从原始状态更改为不同状态。

    关于这个超过10年的器件的错误、我只猜测这是一个新错误、没有进一步调查的资源。  但是、如果可以切换 ENx 线路、则充电器必须处于 HiZ 模式、这应该仅在其检测到 SDP 和良好电池时才发生。

    大多数客户最终都没有在该器件上使用 D+/D-、而只是将 D+/D-短接在一起并使用 ENx 线路设置输入电流限制、因为上述100mA 输入电流限制和 HiZ 设置不切实际。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我向客户确认 EN1/EN2设置1 (Hi-Z)→将 EN2切换为0、

    这些设置是否推荐、正确?

    附加条件;

    ・所有故障情况均不适用。

    发现・Vin 波形不稳定;

    VIN 在50ms 后增加超过10.5V (VOVP)。

    增加→μ A 后、Vin 更改了 4.2V〜6.8V。

    此问题是否会导致 D+/D-检测错误?  

    此外、 不稳定的 Vin 是否会受 bq24253规范(或错误)的影响?

    顺便说一下、客户已经在使用 bq24253、我们 希望尽可能使用 bq24253。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    EN1/EN2设置1 (Hi-Z)→将 EN2切换为0将输入电流限制设置为100mA。  对于500mA 输入电流限制、我建议将 EN2和 EN1更改为0。

    关于高达10.5V 的不稳定 VIN、这将使 OVP 跳闸并复位逻辑。  我建议在该 OVP 事件之后、您的客户设置 EN2=EN1=HiZ、然后设置回 EN2=EN1=0以实现500mA 电流限制。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    客户尝试了以下两点、但问题没有改善。

    ・D+和 D-短接  

    ・EN2=EN1=HiZ、然后设置回 EN2=EN1=0以进行500mA 电流限制

    在发生 OVP 事件后、VIN 持续变化4.2V~6.8V、请告诉我输入电压的原因: 4.2V~6.8V。  

    我认为 输入电压: 4.2V~6.8V 是异常的、对吗?

    这可能会受到错误的影响吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    输入源是什么?  您的第一篇文章说 USB Type C。 BQ25253没有 CCX 线路,因此它无法与 USB Type C 通信 。 它无法更改其输入电压。 发生上述情况的唯一方法是、如果输入源为电源6.8V、并且转换器拉取了如此大的电流(但小于输入电流限制设置)、以至于输入源无法为其供电、因此源极被拉低至4.2V 的 VINDPM 设置。  我可以得到 VIN、IIN 和 SYS 的波形吗?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的建议、

    更新了客户信息;当添加5V 总线来连接1Ω 以避免过压时、EN 切换正常。  

    但波形会出现振铃、IR 压降会影响1Ω 添加

    ・500mA 条件(EN2:0和 EN1:0 )

    ・μ m 放大图

    我想这些原因是输入线路、客户正在调查输入源。

    顺便说一下、当在没有1Ω 的情况下在相同输入条件下评估 bq24251EVM-150时、EN 切换和其他操作是正常的。

    是否有可能只有 bq25243影响输入行为?

    (__LW_AT__我想确认错误或其它行为是仅 bq25243还是全部 bq2524x。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    这两个器件使用具有不同 NVM 位集的同一芯片。   BQ24251已启用 ENx。  BQ24251输入电流限制根据以下内容进行设置:

    VINDPM 由外部电阻器设置(需要确认)。  如果添加串联电阻器有帮助、则问题可能是其电源和 VINDPM 调节环路不兼容。  添加更多的输入电容而不是1欧姆的电阻器可能会有所帮助。

    此致、

    杰夫    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您提供与 bq24251有关的信息。

    当客户更改了更多的 Cin (10μF)而不是1Ω 电阻时、D+和 D-检测没有改善。

    如果输入侧条件出现更新、我将向您提供反馈。

    此致、